Cambiar idioma :
Cuando se trabaja con un sistema portacables como una cadena de energía igus®, hay varias opciones para la instalación. Para aplicaciones verticales en particular, dos configuraciones principales, colgando o de pie, son las más comunes. Sin embargo, en ciertas circunstancias se pueden usar opciones menos convencionales como una instalación de estilo zig-zag. Para todas estas configuraciones, es importante prestar mucha atención a cómo se colocan, separan y aseguran los cables dentro del transportador. Sin embargo, las grandes diferencias en el diseño requieren una cuidadosa consideración de los atributos únicos de cada uno. En esta charla tecnológica, aprenda factores importantes y consejos de expertos para la instalación de sistemas portacables verticales.

Figura 1.1: Las configuraciones verticales de pie se utilizan a menudo en aplicaciones de máquinas herramienta y pick-and-place.
Las aplicaciones verticales de pie se utilizan a menudo para el acceso vertical en aplicaciones de máquinas herramienta de corte de metales, así como en máquinas pick-and-place, entre muchas
otras. Factores importantes
Uno de los factores más importantes en una aplicación vertical vertical es cómo se colocan los cables dentro y se aseguran en los puntos finales del portador. Es fundamental asegurarse de que todos los cables y mangueras puedan doblarse libremente y tengan un alivio de tensión adecuado en ambos extremos del
portador. También es importante recordar que los soportes de montaje deben estar unidos para que el soporte no se inclina. Los soportes de montaje de bloqueo o los soportes de montaje de bloqueo unilateral están disponibles para una amplia gama de diferentes cadenas de energía. Para aplicaciones verticales de pie en particular, los soportes de fijación KMA de bloqueo son muy recomendables, ya que pueden acoplarse al ras de la máquina. El uso adecuado de estos soportes eliminará la curvatura no deseada, o la curva en la longitud no soportada del portador, maximizando la vida útil del portacables.
Aceleración lateral
Si la aceleración lateral se produce en una aplicación vertical de pie, la cadena de energía debe apoyarse a lo largo del radio exterior. Para aplicaciones de pie más altas, generalmente se recomienda que se soporten como mínimo los tres primeros enlaces del radio exterior. Para alturas y pesos más extremos, siempre se recomienda soportar todo el radio exterior.
Asesoramiento experto

1.2: Si se produce una aceleración lateral, la cadena de energía debe apoyarse a lo largo del radio exterior.
Las configuraciones de suspensión vertical se utilizan con mayor frecuencia con los sistemas de almacenamiento y recuperación. En este tipo de aplicaciones, se puede utilizar un portacables para albergar los diferentes tipos de cables/mangueras móviles dentro del sistema, al tiempo que evita que se atrapen o enreden mientras
están en funcionamiento.
Factores importantes
Al colgar cables, es crucial asegurarse de que cada cable soporta su propio peso para evitar que el portacables absorba fuerzas de tracción adicionales. Al igual que con las aplicaciones verticales de pie, los dos factores más importantes a considerar en una aplicación de suspensión vertical son cómo se instalan los cables y cómo se aseguran en los puntos finales del portador de cables. En cualquier aplicación colgante, asegurarse de que los cables estén asegurados y separados adecuadamente evita que los cables se enreden dentro del soporte
.
Aceleración lateral
Si una aplicación requiere movimiento vertical con aceleración lateral, en la mayoría de los casos se requiere guiar lateralmente un portacables. La orientación parcial es una opción, pero debe cubrir áreas en las que el transportista podría girar. La aceleración lateral puede ocurrir en dos direcciones, por lo que la guía lateral debe instalarse en consecuencia. La orientación adicional a lo largo del costado de un portacables siempre aumentará su estabilidad.
Si la aplicación implica movimiento vertical sin aceleración lateral, el portador se puede instalar sin soporte lateral.

Figura 2.1: Si la aplicación implica movimiento vertical con aceleración lateral, en la mayoría de los casos se requiere guiar lateralmente la cadena de energía.
Un portacables tradicional con camber suele ser adecuado, siempre y cuando haya suficiente espacio disponible. Sin embargo, muchas aplicaciones colgantes deben operar en espacios estrechos. En estos casos, los portacables que operan sin camber (pretensión) entregarán un mejor desempeño. Para las constricciones de espacio muy reducidas, se recomiendan los soportes rígidos, sin camber
.
Asesoramiento de expertos
El
El2. alivio de tensión seguro y la separación clara de los cables son absolutamente críticos. Recuerde: ¡los cables deben poder moverse libremente, y soportar la totalidad de su propio peso en una aplicación colgante!

Figura 3: Se está utilizando un portacables de cadena de energía en esta instalación en zig-zag.
Para aplicaciones con restricciones de espacio estrictas, se puede utilizar una instalación de estilo zig-zag. Este tipo de instalación se utiliza a menudo en la tecnología de plataforma moderna, como en etapas ajustables donde una variedad de cables y mangueras necesitan ser alojados y protegidos. El uso de un portacables en zig-zag permite longitudes de carrera de más de 65 pies con un mínimo de espacio de instalación y almacenamiento requerido. Mientras está contraído, el portacables se encuentra sobre sí mismo dentro de un sistema de almacenamiento tipo canasta, extendiéndose hacia arriba incorporando un radio de curvatura inverso.
Asesoramiento de expertos
de la cadena.2. Se recomienda consultar siempre con un ingeniero de ventas al considerar una instalación de portacables estilo zig-zag. Diferentes factores de aplicación pueden afectar en gran medida la velocidad máxima y la aceleración de este tipo de instalación.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas