Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Buscar por ejemplos de aplicación

Mejorar la técnica y disminuir costes

El lema de igus®, desde hace ya muchos años, es "plastics for longer life®" (plásticos para una vida más larga). Bajo este lema entendemos la fabricación de productos de plástico innovadores que reducen los tiempos de mantenimiento, alcanzan mejoras técnicas disminuyendo costes y aumentado la vida útil, todo desde almacén y rápidamente disponible.

En más de 590 aplicaciones nuestros clientes pudieron mejorar la técnica y disminuir costes.
Algunos ejemplos:

La mayor carrera a nivel mundial – no más periodos de carencias

The longest travel with plastic energy chain  

Los Sistemas de Cadenas Portacables contribuyen hoy claramente a la seguridad de operación, ya que los periodos de carencia de la instalación, tales como los producidos por las roturas de cables, se reducen a cero.

Los cables, a pesar del calor, el sol, la lluvia y la nieve

LED screen  

Los cables anteriormente utilizados, pertenecientes a una empresa de la competencia, fallaron, y desde que se utilizan los cables chainflex® resistentes a las temperaturas la pantalla del LED más grande de lo normal en Dallas funciona con cualquier clima.

Entornos difíciles, alta velocidad

Special machine construction  

También con condiciones de entornos agresivos como en este centro de mecanizado de alta velocidad las alimentaciones de energía muestran su fiabilidad.

Se ahorran costes, aumenta la disponibilidad de las máqui
nas

Industria de bebidas  

Una reducción de los costes en un 90% fue posible gracias a la larga vida útil de los Cojinetes iglidur® que además no necesitan ser engrasados y sólo cuestan una pequeña fracción de lo que cuestan los cojinetes tradicionales.

Se ahorran anualmente más de 10.000 euros de costes

Fully automatic tire fitting lines  

Los cojinetes utilizados anteriormente se bloquearon y se entregaron ejes. Los cojinetes de brida libres de lubricación que se utilizaron en cambio funcionan ya desde mayo del 2007 sin deficiencia. Con esto se pudieron ahorrar por año 2440 euros en costes de reparaciones y 8400 euros en costes de averías mecánicas.

Operación sin fallos en lugar de destrucción de ejes

Fresadora para tubos de hormigón  

A causa de la suciedad de los casquillos de bolas se bloquearon las bolas y esto produjo una destrucción de los ejes. Ahora la fresadora de hormigón funciona desde hace más de tres años totalmente sin fallos y a su máxima potencia.

Búsqueda

¿Busca ejemplos de aplicación probados en un sector particular?
Aquí puede examinar aplicaciones que ya han sido realizadas y filtrarlas según sus propias especificaciones.

Sector de actividad:
Tipo de empleo:


Bulkhandling Cranes applications

igus® applications and references with bulkhandling cranes.

Bulkhandling Cranes applications    

Road sweeper

iglidur® G polymer bearings used on all pivoting and rotating parts of the brush mechanism used on both major and minor road vehicles...

Road sweeper    

Mezclador

Mezclador para la aplicación en medios líquidos en instalaciones de biogás.

Mezclador    

Power plants

Safe function despite extreme dirt accumulation: Parallel facility in the waste-to-energy plant

Power plants    

Waste incineration plant

Safe application of e-chains® in waste incineration plant

Waste incineration plant    

Thermal application

igus® roller chain in power plant application: Strong dust, application of the chains in trolley and crane, the crane drive arranged in the opposite direction.

Thermal application    

Waste incineration plant

Application of e-chains® in waste incineration plants: Strong dirt with high metal content and 300,000 t waste every year.

Waste incineration plant    

Composting plant

Heat, abrasive dirt, high atmospheric moisture: These are only some of the ambient conditions in a composting plant.

Composting plant    

Sewage treatment plant

The used igus® products prove themselves till today and drastically reduce the maintenance input.

Sewage treatment plant    

Sewage treatment plant

The existing system with a motor cable drum proved to be not resistant enough in the difficult outdoor environmental conditions, and was replaced by a flizz® system.

Sewage treatment plant    

Dismantling tool

Flexible chainflex® CF9 control cables and various hoses in zig-zag application.

Dismantling tool    

Innovations for sewage works

Saves costs and better

Innovations for sewage works    

Goliath Cranes applications

igus® applications and references with Goliath Cranes.

Goliath Cranes applications    

Heavy Duty applications

Examples for the use of igus® e-chain systems® in cranes.

Heavy Duty applications    

Municipal tractor

iglidur® G plain bearings of different sizes are used on this equipment.

Municipal tractor    

Sludge treatment

The largest plastic e-chain® in the world, the E4.350, is used for this application.

Sludge treatment    

Wash classifier

Dirt, sand and sludge are part of everyday life with a wash classifier. The energy chains have to be able to cope.

Wash classifier    

Servo manipulator

The servo manipulator presented here was used for the remote dismantling of a pipework system contaminated by radioactivity

Servo manipulator    

Asbestos system

For this reason, drylin® linear guides and igubal® KSTM pedestal bearings are used; these need no maintenance and are not affected by the aggressive asbestos either.

Asbestos system    

Machine for extreme dirt removal

A low-cost linear plain bearing with a long service life was required, which can compensate alignment faults and is as light as possible.

Machine for extreme dirt removal    

Recycling plant

Each machine contains 69 igubal® fl ange bearings, which were chosen on account of their corrosion resistance, lubricant freedom and space-saving design.

Recycling plant    

High-pressure washer

This high-pressure washer uses a planetary gear box.

High-pressure washer    

Solar cleaning robot

For solar systems to retain their entire performance capacity, they have to be cleaned at regular intervals, particularly in sandy regions.

Solar cleaning robot    

Sewage treatment plant

The flizz® system energy chain solution in the longitudinal scraper bridge and sand trap in a wastewater treatment plant of the Kempten sewage board.

Sewage treatment plant    

Mounted sweepers

Maintenance-free polymer plain bearings for rugged mounted sweepers

Mounted sweepers    

Stripper in the sedimentation tank

The stripper in sedimentation tanks has an important function: It constantly moves backwards and forwards and filters solids out of the water, which is then forwarded for further treatment.

Stripper in the sedimentation tank    
Vista general de las aplicaciones

Tengo el siguiente proyecto - la siguiente pregunta - el siguiente objetivo

¿No encontró aquí ningún ejemplo de aplicación que corresponde a su tipo de aplicación o desea más asesoría?
¡Díganos en qué le podemos ayudar!



Sus datos

Es obligatorio rellenar los cuadros marcados con *.

Empresa:*
Nombre:*
Apellidos:*
Tel.:
E-Mail:*
Si desea solicitar catálogos o muestras por favor complete su dirección aquí.
Tratamiento:
Calle:
Código postal:
Localidad:
País:
Estado:
Sí, me gustaría recibir información sobre los productos y servicios igus®. Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales por parte de igus® para una finalidad informativa conforme con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Declaro que estoy informado de mi derecho a cancelar la suscripción en cualquier momento accediendo en el enlace que figura al final de cada correo electrónico de igus®.
I agree to the data protection regulations and the processing of my data. You can revoke this authorisation at any time.
Enviar

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Francisco Márquez

Country Manager

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h