Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Cómo los Cojinetes de plástico reemplazan las guías lineales convencionales…

…y cómo convierten el llenado de botellas de PET en un proceso económicamente más ventajoso
Predestinado para la industria alimenticia

Como muchos fabricantes des bebidas, la empresa Krones AG utiliza instalaciones de bloqueo automático para el llenado de las botellas de PET. Estas máquinas consisten en pocos módulos y requieren, comparadas a los equipos tradicionales, menos espacio. Para que cada uno de los componentes de las instalaciones no se influyan los unos a los otros y perturbe el rendimiento general, la empresa, situada en Nuetraubling, imaginó algunas astucias en las cuales los Cojinetes de plástico tienen un papel "portante". Los Cojinetes garantizan las propiedades mecánicas requisitas, cumplen con todos los reglamentos respecto a la higiene y permiten además reducir muchos de los costes.

Los Cojinetes iglidur® J amortiguan las vibraciones y seducen, entre otros, por su buena resistencia a las sustancias químicas y su poca absorción de humedad

 
¿Desgaste? ¡En ningún caso!

En la estrella recuperadora de Krones, se encuentran tres productos iglidur® J en el soporte de la pinza. Los dos Cojinetes situados al nivel superior constituyen los Cojinetes fijos; el Cojinete de abajo, el soporte del momento de torsión, actúa como Cojinete flotante. Los Cojinetes deben recorrer una carrera de aproximadamente 100 mm por rotación de la estrella de desacoplamiento, lo que
- si se hace referencia a la vida útil - corresponde a una prestación total de 2,900 km. En esto entran en juego aceleraciones de hasta 1.35 g y velocidades de 170 mm/s. Los diseñadores de Krones confían también en los Cojinetes con valona iglidur® J para los rodilloguías. Estos Cojinetes garantizan la rodadura limpia y regular de los rodilloguías de plástico sobre la cinta transportadora curvilínea. Las fuerzas radiales de los rodilloguías son transmitidas de manera fiable y con poca fricción al soporte de la pinza. La falleba por su parte se apoya sobre un Cojinete de plástico iglidur® X. Con su rodamiento en la leva radial, este asegura el cierre y la apertura de la pinza de manera exacta. El patín es, como la carcasa del soporte de la pinza, equipado de guías redondas de acero blando. En caso de necesidad, por ejemplo si se requiere un paro de emergencia, el patín debe realizar el movimiento de interrupción en 180 ms. Esto requiere un deslizamiento fiable sin efecto de stick-slip, puesto que el sistema completo es acelerado a 2.45 g y que en las carreras más cortas de 40 mm la velocidad alcanza 0.44 m/s. Los resortes de compresión que mantienen el soporte de pinza sobre el círculo primitivo son guiados por un lado a través de un Cojinete de plástico iglidur® J. Centran los resortes de compresión sobre el soporte de la pinza y evitan averías mecánicas en la superficie de la guía circular pulida.

Condiciones de funcionamiento de la estrella recuperadora

Como la estrella recuperadora funciona dentro del llenador estéril, las exigencias al nivel aséptico e higiénico son muy grandes. Además, sólo componentes especiales soportan las condiciones de empleo caracterizadas por la humedad constante y la presencia de sustancias químicas agresivas.

humedad del aire entre 90 y 100 por ciento

temperaturas hasta 95 °C,

detergentes agresivos que son una combinación de ácidos y lejías de baja concentración con un poco de sosa cáustica y ácido nítrico, ácido fosfórico y ácido peracético así como

vapor recalentado y agua caliente.

La estrella recuperadora de la empresa Krones está constituida por varios módulos: la parte superior de la estrella (1), el soporte de la pinza corredizo (2), la unidad de desacoplamiento (3), el transferidor (4) y la base (5)

 
Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores