Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Elemento para una excelente mecánica electrónica - Cojinete de iglidur® X, un material alta temperatura

 
manus® 2007

La mecánica electrónica es un nuevo sector en términos de técnica del llenado.
Máquinas de mando numérico permiten procesos cada vez más complejos, precisos y rápidos. De tal manera que la aplicación digital no es solo responsable de la calidad y de la comodidad del manejo, sino también del aumento de la vida útil. De esta manera, los conocimientos de los tres sectores que forman la electrónica, la informática y la ingeniería mecánica se concentraron para obtener una válvula de alto rendimiento para el llenado de botellas.

El funcionamiento de la aplicación incluso con temperaturas por encima de 100°C está asegurado por la presencia de Cojinetes de deslizamiento de iglidur® X.

Rupert Meinzinger, Krones AG, Neutraubling (Alemania)

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes
Ir al concurso manus®