Engranajes cóseles

Los engranajes cónicas son engranajes de forma cóica que se utilizan para transmitir potencia entre dos ejes en un ángulo de 90 grados. Funcionan enmallando sus dientes juntos, lo que permite la transferencia de torque y movimiento rotacional entre ejes que no son paralelos. La relación de transmisión, determinada por el número de dientes en cada engranaje, es crucial porque dicta la ventaja mecánica, afectando la velocidad y la salida de par. Los engranajes cóselos con una relación 1:1 también se conocen como engranajes inglete. Los engranajes cónicos de igus utilizan nuestros materiales iglide autolubricantes, lo que garantiza una lubricación consistente y adecuada durante toda la vida útil del engranaje. Además, la falta de grasa lubricante hace que los engranajes sean resistentes a la suciedad, el polvo y la corrosión, y el material plástico es ligero y resistente al desgaste.

*Los engranajes cóselos se venden por pieza. Para lograr la relación de transmisión deseada, se deben pedir dos engranajes cóselos. Los engranajes deben tener la misma relación de transmisión y el mismo módulo para ser compatibles.

Número de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje