Cambiar idioma :
Nuestra tarea es desarrollar constantemente nuevas innovaciones en cadenas electrónicas y cables. Esto nos permite ayudarle a ahorrar costos y aumentar aún más la calidad de máquinas y sistemas al mismo tiempo, es decir " Tech up. Costo bajado ".
Nosotros en igus también aceptamos la responsabilidad de contribuir a la reducción de residuos plásticos y a la mejora del reciclaje: cuando las cadenas energéticas llegan a su fin de vida útil, las tenemos procesadas en el igus indefinido. También aprende indefinidamente sobre nuestra inversión en reciclaje químico por Mura
Technology Limited.

... con el nuevo i.SENSE:MODUL II
El i.SENSE:Modul Generation 2 generalmente reacondicionado le ofrece una multitud de nuevas posibilidades y escenarios de aplicación para el monitoreo inteligente de condiciones. En concreto, con esta nueva generación, se pueden conectar cuatro sensores de estado a un solo módulo de gabinete de conmutadores al mismo tiempo, lo que significa un considerable ahorro de espacio y costos. Y no solo en el gabinete del switch, sino también en la propia cadena, ya que solo se necesita correr un cable por cada cuatro sensores.

... con la nueva 2a generación i.CEE:plus modulo
i.cee = " veo adelante " - ahora también en los entornos de red de nuestros clientes y conceptos de IoT. La 2da generación del módulo i.CEE:Plus crea las condiciones de marco óptimas para el mantenimiento predictivo enteramente en interés del cliente. Esto se debe a que la posibilidad de una integración transparente en los entornos de red designados de las aplicaciones respectivas permite la creación de los más diversos casos de uso de la Industria 4.0.

... gracias a un nuevo método de medición sin ningún núcleo sacrificial en absoluto
Siempre con el objetivo de ahorrar costos y recursos innecesarios, hemos optimizado aún más i.Sense CF.D, el monitoreo de condición de cables Ethernet en sistemas e-chain y aplicaciones triflex R. El nuevo método de medición determina las propiedades de transmisión de datos de los cables durante la operación utilizando tecnología de alta frecuencia. Esto elimina la necesidad de núcleos sacrificiales adicionales, lo cual es bueno para el presupuesto y el medio ambiente
.

... con plásticos inteligentes en el nuevo P4.1 rol e-chain®
En la última etapa de desarrollo de las cadenas electrónicas igus rol, el uso de cojinetes lisos tribo-polímero libres de mantenimiento en la conexión de los eslabones e-chain también alarga considerablemente la vida útil. Como opción, el nuevo P4.1 puede ser equipado con sensores de monitoreo inteligentes. De este modo, a partir de un límite de desgaste definido, se emite una señal al módulo de comunicación igus icom y con ello se puede planificar previamente el mantenimiento. De este modo, el sensor se integra en una parte lateral estándar de la cadena, lo que no conduce a ninguna restricción en el ancho interior utilizable.

... Conexión al Internet de las Cosas (IoT) con i.CEE
Una unidad de medición y transmisión de datos está integrada en la placa portadora del carro drylin para implementar una amplia gama de casos de uso de la Industria 4.0. Esto se comunica a través del estándar de radio LoRa estándar de la industria hasta un alcance de 50 m con el módulo inteligente i.CEE:Plus. Esto luego se puede utilizar para todo tipo de integración en redes de clientes u otros conceptos de IoT. Por supuesto, esto también se puede implementar localmente utilizando un cable de conexión CAT5 estándar
.

... Separador EC.W LoRa con fuente de energía solar
Este separador alimentado con electricidad solar siempre está repleto de energía. Ya no es necesario cambiar la batería del módulo instalado.
La abrasión en la barra transversal de la cadena se puede medir sin problemas y de una manera amigable con los recursos
.

... la producción rápida de piezas especiales inteligentes
Los componentes fabricados con el proceso de impresión multimaterial permiten el mantenimiento predictivo para piezas especiales de fabricación rápida, de modo que el tiempo de inactividad de la máquina y el trabajo de mantenimiento se pueden reducir de manera sostenible. Debido a la capa de sensor, los componentes inteligentes 3D isense emiten una advertencia antes de que se alcance el límite de desgaste o si se produce una sobrecarga
.

... con el i.cee.box incl. receptor LoRa & antena
La caja i.cee. logra escapar del gabinete de control de la máquina y ofrece la posibilidad de transmitir datos vía estándar de transmisión de radio LoRa. Por lo tanto, la caja es una alternativa al módulo i.CEE. plus, que se instala en el gabinete de control
.

elige la solución que más te convenga

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas