La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Prensa |
|
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita materiales? Aquí podrá descargar imágenes aptas para impresión y comunicados de prensa actuales. No dude en comunicarse telefónicamente, por correo electrónico o fax. |
|
Contacto para la prensa¿Desea ser añadido a nuestra lista de distribución para medios de comunicación? |
Student-built personal transport vehicle uses plastic bearings19/08/2013
igus® today announced iglide® self-lubricating, maintenance-free plastic bearings are being used in the design and development of a single-passenger, urban commuting vehicle. The Personal Transport Vehicle - Ground, or "PTV-G", is the brainchild of Redbud Technology LLC out of Union Grove, Ala. Its unique design uses an articulated steering geometry, which means the inclined steering pivot is positioned just behind the occupant, and as a result reacts like a high-performance, two-wheeled motorcycle.
|