Cambiar idioma :

El Grupo TRUMPF es un reconocido fabricante de máquinas-herramienta. No obstante, la compañía también cubre otros sectores, como la tecnología médica. En el campo de las luces quirúrgicas, TRUMPF desarrolla y produce la serie iLED, que cuenta con conceptos innovadores, tecnología LED de larga duración, temperaturas de color ajustables, tecnología de cámara integrada o corrección de sombras. Otra característica importante de este tipo de luces quirúrgicas son las alas LED motorizadas y flexiblemente ajustables, que están diseñadas para proporcionar la mejor iluminación posible del paciente durante la
cirugía.
Para el movimiento pivotante se requieren cojinetes lisos que, especialmente en los ambientes altamente estériles en los que se encuentran las luces quirúrgicas, están sujetos a las más altas exigencias en cuanto a higiene y ausencia de lubricantes. De igual manera, siempre deben funcionar de manera confiable y libre de mantenimiento
.
Esta tarea se cumple hoy en día mediante cojinetes precargados hechos del material iglidur de alto rendimiento. Al igual que todos los rodamientos de la gama de productos iglidur, funcionan de manera confiable a largo plazo sin lubricación externa y, por lo tanto, no requieren mantenimiento. Además de una larga vida útil, los rodamientos también ofrecen el máximo confort en términos de desarrollo de ruido. Para que el cirujano pueda concentrarse completamente en su trabajo, no hay motivo alguno para distraerse de los componentes móviles de las luces quirúrgicas
.
Aquí, los muy bajos coeficientes de fricción en el funcionamiento en seco y la muy baja tendencia al deslizamiento por adherencia benefician al personal de la sala de operaciones. También se requería la disposición libre de holguras de los cojinetes lisos para garantizar un ajuste preciso y sin problemas de las luminarias en cualquier momento según los deseos del usuario
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas