Cambiar idioma :

Portacables estilo Roller en una planta de compostaje
Calor, suciedad abrasiva, alta humedad: estas son solo algunas de las condiciones ambientales en una planta de compost. Cada componente está llamado a durar mucho tiempo y evitar el downtime innecesario de la máquina. En esta aplicación, los portacables estilo rodillo han estado en operación exitosa durante los últimos 2 años
.
Desde que se abrió la planta de compostaje, varios portacables igus® diferentes han estado operando en la 'unidad de reordenamiento de capas'. Mientras que antes el fabricante de la planta recomendaba un reemplazo urgente cada año, dado que el momento en que se instalaron los sistemas portadores de cables de rodillos —los llamados 'Rol-E Chains® de igus® 'modular y robusto Sistema E4/4— se puede esperar una vida útil mínima de cinco
años.
Las condiciones de aplicación en la planta de compost influyen no solo en los portacables, sino también en los cables responsables del suministro de energía. Si se vuelven quebradizas y se produce un sacacorchos, la línea de suministro principal podría bajar y toda la planta se pararía. Por ello, la planta adquiere cables de flexión continua de igus® y lo ha hecho desde
1999. Los cables de
control sin blindaje 'chainflex® CF 5' se utilizan en el sitio. La estructura de esta serie de cables, con su cubierta interna extruida a presión de llenado de fuelle y su cubierta exterior de PVC, significa que es adecuada
para uso intensivo.
El gerente de fábrica confirmó que la vida útil se ha incrementado como resultado del uso de portacables de cadena de energía y cables de flexión continua chainflex®.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas