Cambiar idioma :

cadena energética para viajes sin soporte de hasta 164 pies
La historia de éxito de un ahora mundialmente reconocido fabricante de tornos horizontales comenzó hace 52 años. El fabricante español de máquinas Tornos Gurutzpe S.A., con sede en Guipúzcoa, ha entregado más de 5,000 máquinas en medio siglo. Su última máquina de torneado horizontal, la " A-2000 4G CNC ", es una nueva solución de cadena energética equipada para viajes largos sin soporte en el área del chip. Los compradores de tornos en todo el mundo le dan gran valor a 3 cosas: Fiabilidad, rigidez y eficiencia
.
Los clientes de Tornos Gurutzpe S.A. se encuentran especialmente en Europa, Estados Unidos, India y en los países productores de petróleo e incluyen fabricantes de piezas de turbina para centrales eléctricas, tubos de perforación para producción de petróleo, cilindros laminados y cilindros hidráulicos. Entre los clientes más conocidos se encuentran los proveedores de la petrolera española Repsol, y también las compañías ferroviarias SNCF (Francia) y RENFE (España), así como empresas de ascensores como ThyssenKrupp Elevators
y la estadounidense Halliburton.
Máquinas de torneado en todos los continentes
Cerca de 30 máquinas salen de la fábrica de Gurutzpe cada año. La filosofía de Gurutzpe se basa en la estabilidad de cada componente. " Incluso las máquinas de décadas de antigüedad hechas por nosotros siguen siendo operadas por nuestros clientes, " dice el gerente de ventas Oscar Anitua. Un modelo inicial de la nueva máquina de torneado horizontal " A-2000 4G CNC ", que ahora se entregó a un cliente del sector eólico, está equipado con dos cadenas energéticas " Guidelok " de doble funcionamiento. Las dos cadenas de energía no soportadas en contracorriente están conectadas con el carro en una longitud de 44.3
pies.
" Las cadenas energéticas plásticas tienen muchas ventajas en comparación con los modelos metálicos, " dijo Matthias Meier, CEO de igus® S. L. " El acero es caro, demasiado pesado y también comienza a oxidarse eventualmente. " Las cadenas energéticas plásticas también son más rápidas y fáciles de montar, " dice Meier, con lo que se ahorra tiempo y dinero al cliente
.
Vaya a productos aplicados aquí

Cadena energética novedosa: La guía de carrera superior horizontal " Guidelok ". Para viajes largos sin soporte de hasta 164 pies en el área del chip. Nada puede asentarse entre las superficies deslizantes de los tramos superior e inferior.
Plástico moderno y más resistente en lugar de acero pesado
Joaquín Orbegozo, jefe de ingeniería eléctrica en Gurutzpe, está convencido de las ventajas de la guía horizontal " Guidelok ". " La cadena energética es robusta, rígida y confiable. " El fabricante de la máquina también explica esto a sus clientes. " A veces uno dice, me hubiera gustado esta o aquella máquina - pero con una cadena de energía metálica. " Entonces Joaquín Orbegozo arpa en la cadena energética plástica más ligera pero altamente estable, demostrando que tolera fácilmente incluso el peso de un hombre adulto. Cuando otro cliente tiene una preocupación de que durante el mecanizado las virutas calientes metálicas podrían comerse a través del plástico, toma el soldador y lo pone en la cadena energética ahí y luego. " Al menos cuando los clientes ven que esto no puede dañar la cadena energética, están convencidos, " dice el ingeniero eléctrico.

Guiada en un canal de canal de aluminio ligero, la cadena de energía corre en el radio más allá de los soportes pivotantes, pivota hacia dentro y hacia afuera nuevamente después del radio, luego el recorrido superior se asienta nuevamente en los soportes.
La filosofía Gurutzpe: Guías prismáticas
Gurutzpe, el fabricante de máquinas de torneado, se ha especializado en soluciones especiales para clientes, a menudo con requerimientos específicos. En la actualidad solo dos fabricantes a nivel mundial ofrecen torneadoras prismáticas. Además, Gurutzpe también fabrica máquinas de cuatro guías que permiten aplicaciones muy flexibles. Estos generalmente están equipados con descansos fijos o hidráulicos fijos y otros accesorios de última generación. La demanda del mercado tiende cada vez más a ser para máquinas de torneado muy grandes y largas. " Gurutzpe ya construyó máquinas de torneado de este tipo con una longitud de 65.6 pies. Realmente no hay límites, " dice el gerente de ventas Oscar Anitua. En cuanto al importante tema del suministro de energía, estas distancias pueden implementarse fácilmente con el sistema de cadena energética " Guidelok ". " Si elegimos la opción de doble ejecución, " agrega Matthias Meier, " también tiene la ventaja de que se puede acomodar el doble de la cantidad de cables o alambres.
"
Más aplicaciones de diferentes sectores

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas