Cambiar idioma :

¡Los rodamientos lineales DryLin® que funcionan en seco también funcionan con polvo de madera!
Cada vez más propietarios forestales, artesanos, agricultores o aserradores conocen las ventajas de los aserraderos móviles: La sierra llega en cuatro ruedas en cualquier momento a cualquier sitio donde se va a procesar la madera. Ya sean tablones, vigas o barras, varios tamaños de modelo y clases de precios cumplen con cada requisito del cliente. " Hoy contamos con más de 1000 unidades móviles y estacionarias en uso en todo el mundo, " informa el CEO Hans Fritz. Manfred Rosam, director de la oficina de diseño:
" Queremos ofrecer innovaciones a nuestros clientes de manera continua. En primer lugar, el tema del ahorro de peso juega un gran papel en nuestros esfuerzos. Aquí los cojinetes de plástico de igus® juegan naturalmente un papel especial. “
Los cojinetes de plástico ligeros pero resistentes se utilizan dondequiera que sean necesarios movimientos rotatorios o de desplazamiento en aserraderos. Reemplazan los rodamientos de bolas o las guías lubricadas de acero sobre acero. La compensación de nivel lo hace especialmente adecuado para un uso extremadamente rudo. Aquí cada baúl se nivela individualmente, la madera sujeta y prensada en las placas de soporte. El material iglide® J para la laminación guía lineal asegura excelentes coeficientes de fricción. Ha sido diseñado especialmente para aplicaciones lineales. El sistema de guía lineal drylin® es un sistema de funcionamiento en seco, es decir, se lubrica en seco y es extremadamente insensible a la suciedad y al polvo.
" Llevamos unos seis años usando la laminación de guía lineal en varios aserraderos. Demostraron su valía desde el principio, " testifica Manfred Rosam.

Para la articulación trasera y en el eje trasero, los ingenieros de bicicletas decidieron adoptar un enfoque diferente instalando cojinetes de polímero iglide® de cojinetes lisos que tienen una superficie de contacto mucho mayor que los rodamientos de rodillos. No hay movimiento, incluso con cargas muy grandes y fuerzas laterales significativas.
¡El plástico iglide® absorbe cargas extremas y reduce el peso de su aplicación!
Hay buenas razones para ello para el ingeniero de diseño, la más importante de las cuales es la rigidez lateral. Un rodamiento liso proporciona una superficie de contacto significativamente mayor que un rodamiento de rodillos. " No hay movimiento, incluso a cargas muy grandes y fuerzas laterales significativas. " declara Marquardt. " Los cojinetes lisos también son capaces de hacer frente de manera muy efectiva a las cargas de alta presión que se producen en esta ubicación del rodamiento. " La presión también se distribuye de manera muy efectiva a través de la superficie más grande. " igus® soportó Bergamont durante las pruebas con cojinetes lisos en la rótula trasera. Esto también implicó seleccionar el material de rodamiento liso ideal. René Achnitz, gerente global de producto iglide® en igus® afirma: " Durante las pruebas iniciales, utilizamos el material todoterreno iglide® G, pero luego nos dimos cuenta de que iglide® J era más adecuado.“

¡Los rodamientos de bolas xiros® son ligeros y resistentes
a la corrosión! Este probador de precisión para una medición precisa y rápida de toda la pintura líquida, esmalte, recubrimientos de aceite y adhesivos está equipado con un rodamiento de bolas de polímero xiros® B180 duradero y resistente a los disolventes. El probador de precisión es ideal para la medición de capas delgadas como tintas de impresión, recubrimientos de bobinas, aceites, etc.
Ventajas del
cojinete de bolas
de polímero xiros®: Libre
de lubricantes
Libre de mantenimiento
Resistente a la corrosión Baja fricción Lavable

Los cojinetes esféricos igubal® son rentables y pueden alcanzar una larga vida útil incluso en aplicaciones de alimentos y envases.
Esta pinza recoge productos recién horneados de una cinta transportadora y los empaca en cestas. El movimiento de agarre se logra mediante rieles drylin® W y correderas drylin® W. Las correderas se conectan mediante juntas pivotantes dobles igubal® para asegurar movimientos parejos de los dos brazos de la pinza. Como siempre en la industria alimentaria, la libertad absoluta de lubricantes y la limpieza tienen la máxima prioridad para esta aplicación
.

Dando a las máquinas su propia cara: incluso la consola de control en esta máquina herramienta de Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH, Chemnitz, fue diseñada por la empresa. Se desvía fácilmente y se puede levantar
.
¡Los rodamientos del anillo giratorio PRT se mueven libremente sin lubricación ni mantenimiento!
Niles-Simmons ahora ha comenzado a confiar en los cojinetes de anillo de rodadura de polímero iglide® PRT que no necesitan lubricación ni mantenimiento para mover sus consolas de control. El sistema de brazo en voladizo para las consolas de control solía ser entregado como una unidad completa de un proveedor.
" Sin embargo, queríamos darle a nuestras máquinas su propia cara, " informa el diseñador Jens Liebscher. " Por lo tanto nos decidimos por el diseño de nuestra propia consola de control la cual se ve bien con el centro de mecanizado con el que se utiliza. " “
Necesitaba rotar con facilidad y queríamos que fuera posible elevarlo también. Dos cojinetes de anillo de giro de polímero instalados como una unidad completa se utilizan en la consola de control de nuevo diseño. Los elementos deslizantes poliméricos están hechos de un material llamado iglide® J. Además de su propósito principal, libre de mantenimiento y lubricantes, los cojinetes del anillo de rodadura son altamente resistentes al desgaste. También tienen un bajo coeficiente de fricción lo que asegura que se necesita poca fuerza para girar la consola.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas