Cómo instalar y probar la calidad en un rodamiento liso

Prueba de rodamientos Go /no-go
Prensa de arbor de rodamientos
  1. Utilice una prensa de eje para ajustar a presión los cojinetes. Este es el método de instalación más eficiente y extremadamente importante para preservar la integridad del rodamiento. Por ejemplo, si utiliza un martillo, la instalación del rodamiento podría ser desigual.
  2. Asegúrese de que la carcasa del cojinete tenga un chaflán (igus® recomienda 25-30 grados para sus rodamientos) y de que se ajuste a presión con el chaflán exterior del rodamiento contra el chaflán de la carcasa (para los cojinetes de brida, la parte del manguito tendrá esto).
  3. Asegúrese de que su ID-post-prenss-fit coincida con las tolerancias recomendadas por su proveedor para el rodamiento. En el caso de un rodamiento iglide®, las tolerancias recomendadas se basan en el ajuste a presión del rodamiento en un agujero de carcasa de acero. Otros materiales de la carcasa son aceptables, sin embargo, igus® realiza sus pruebas de calidad utilizando un agujero de carcasa de acero. Si está utilizando un rodamiento iglide® con un material de carcasa diferente, es posible que el ajuste ID-After Press del rodamiento no coincida con las especificaciones
  • el pasador actúa como el eje utilizado en una aplicación del mundo real; y
  • revela el diámetro interior del rodamiento en los puntos más pequeños, que es más crítico para
Ajuste de prensa de rodamientos
  • Confirmar que el agujero de la carcasa coincida con las tolerancias recomendadas (generalmente un agujero de carcasa H7).
  • Si el agujero de la carcasa está compuesto por un metal más blando, como aluminio o plástico en lugar de acero, es posible que el rodamiento esté empujando hacia el interior del agujero de la carcasa. Para compensar, intente usar una carcasa de paredes más
  • gruesas. Verifique las tolerancias de su eje para confirmar que los medidores de sus pines determinados durante el proceso de control de
  • calidad son precisos. Si el ID del rodamiento es de tamaño insuficiente, asegúrese de que las virutas no estén interviniendo entre el cojinete & y la carcasa.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente