Cambiar idioma :


1.1 Los casquillos de plástico iglide® tienen una pared delgada, mientras que los casquillos de bronce suelen tener una pared más gruesa.
En la mayoría de los casos, cuando algo es más grueso, generalmente es mejor: un trozo de bistec grueso y jugoso, especialmente calcetines gruesos para mantener los pies calientes en un día frío, o una capa de pintura brillante y gruesa en un auto nuevo vienen a la mente. Sin embargo, cuando se trata de casquillos lisos, los de paredes gruesas no son necesariamente mejores que los de pareddelgada.
Primero, es importante entender la diferencia básica entre un casquillo de plástico de pared delgada y un casquillo de bronce de paredes más gruesas. Los casquillos de bronce de paredes gruesas cuentan con un grosor de pared estándar entre 0.0625 y 0.156 pulgadas. En comparación, el grosor de pared de un casquillo de plástico es mucho más delgado, típicamente de 0.0468 a 0.0625 pulgadas. Debido a su pared delgada, un casquillo de plástico no solo ofrece una serie de beneficios, también funciona igual de bien, si no mejor que un casquillo de pared gruesa
.

1.2 Un casquillo de plástico de pared delgada pesa significativamente menos que un casquillo de bronce de pared gruesa.
Haga clic para agrandar el gráfico
.
Por ejemplo, los casquillos de plástico iglide® igus® están diseñados con una pared más delgada para permitir una mejor disipación del calor. La acumulación de calor puede aumentar la cantidad de desgaste en un buje y es crucial que el calor pueda disiparse a través del eje y la carcasa. Con un casquillo de bronce de paredes gruesas, la acumulación excesiva de calor
es mucho más probable.
Cuanto mejor sea la disipación de calor del casquillo, mayor será el valor PV permitido. Un valor fotovoltaico más alto permite que el buje maneje una mayor combinación de velocidades y cargas
.
Además, un casquillo de plástico de paredes delgadas es capaz de mantener tolerancias más estrictas. También tienen menos posibilidades de deformarse, lo que puede ser común con un casquillo de paredes más gruesas.
Por último, para aplicaciones donde el peso y la economía de combustible son un problema, por ejemplo en bicicletas de carreras, motos de nieve, automóviles y motocicletas, un casquillo de plástico de paredes delgadas es ideal. La imagen 1.2 compara los pesos de diferentes materiales de buje.
Conceptos erróneos comunes
Ahora que hemos comparado el rendimiento de estos dos tipos de bujes, hay un par de conceptos erróneos que me gustaría abordar.
.2. Debido a su pared delgada, la presión superficial de un casquillo de plástico de ajuste a presión se verá afectada negativamente. La presión superficial de un casquillo de ajuste a presión se define en libras por pulgada cuadrada (PSI), que se calcula por carga utilizando la fórmula libras/(diámetro interior x longitud) y no depende del grosor de la pared. Ya sea que se utilice un casquillo de plástico de pared delgada o un casquillo de bronce de pared gruesa, la presión superficial se basa únicamente en el PSI
calculado.3. Un casquillo de plástico de paredes delgadas tiene una vida más corta que su contraparte de bronce de paredes gruesas. Es razonable suponer que dado que un casquillo de plástico tiene menos material (una pared más delgada); no durará tanto como un casquillo de bronce de paredes gruesas. Esto es incorrecto porque la pared delgada de un casquillo de plástico ayuda a disipar cualquier acumulación de calor, lo que
Los4. casquillos de bronce están diseñados con una pared más gruesa para compensar el desgaste, pero incluso con el material agregado, la superficie del casquillo sigue siendo susceptible al desgaste. En aplicaciones de alta rotación, volver a lubricar continuamente el buje ayudará a evitar el desgaste. Sin embargo, si se utiliza un casquillo de bronce para facilitar otros tipos de movimiento, el desgaste excesivo puede dar lugar a un mayor espacio libre entre el eje y el rodamiento. Si esto sucede, surgirán una serie de problemas.
de aplicaciones.

1.3 Aunque los casquillos de bronce tienen una pared más gruesa, todavía tienen tasas de desgaste más altas que los casquillos de plástico de paredes delgadas.
Enlaces y herramientas útiles

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas