Cambiar idioma :


1: Los cojinetes de anillo girador deslizante iglide PRT ofrecen una alternativa de alto rendimiento y menor costo.
Si alguna vez ha estado en el mercado de un rodamiento de anillo de rodadura, es posible que haya encontrado que el número de opciones disponibles es algo limitado. Los anillos giratorios de rodillos han sido la única opción para aplicaciones giratorias o giratorias, pero para su próximo proyecto es posible que desee considerar una nueva tecnología: rodamientos de anillo giratorio de elementos deslizantes
.
Los cojinetes deslizantes de anillo de rodadura pueden considerarse una solución de terreno medio. Si bien no ofrecen el mismo nivel de precisión o capacidad de carga que un elemento rodante, los rodamientos deslizantes de anillo giratorio ofrecen una alternativa de alto rendimiento y menor costo. También estimaría que 7 de cada 10 personas que utilizan elementos rodantes de alto precio los eligieron simplemente porque creían que eran la única opción disponible, no porque la aplicación los requiriera
.

2: Los cojinetes de anillo giratorio deslizante utilizan elementos deslizantes de polímero autolubricantes de baja fricción en lugar de bolas.
La mayoría de los diseños de rodamientos de rodillos utilizan bolas de metal, acero inoxidable o cerámica para mantener la separación entre las partes móviles del rodamiento. En contraste, los cojinetes deslizantes de anillo giratorio utilizan elementos deslizantes de polímero autolubricantes de baja fricción en
lugar de bolas.
Cuando los rodamientos de rodillos requieren lubricación constante y mantenimiento regular, los cojinetes de anillo de rodadura deslizante son una solución de “ajuste y olvido”, ya que no requieren lubricación adicional ni mantenimiento programado. Gracias a sus propiedades libres de lubricación, no contaminarán ambientes ni se apoderarán en aplicaciones con suciedad o polvo, a diferencia
de los rodamientos de rodillos.
Los elementos deslizantes de plástico y el acabado de aluminio anodizado duro de los cojinetes de anillo de giro deslizante poseen baja absorción de humedad y resistencia a la corrosión y, por lo tanto, no requieren una cubierta o sello alrededor del anillo de giro cuando se usan en aplicaciones de lavado. Los rodamientos deslizantes de anillo de giro también se pueden utilizar en equipos médicos y de laboratorio, paneles solares, máquinas de procesamiento y envasado de alimentos y muchos más
.
Capacidad de cargaLa línea
igus® 'de anillos giratorios deslizantes puede manejar cargas dinámicas de hasta 20,000 libras en la dirección axial y cargas radiales dinámicas de hasta 6,000 libras, lo que los hace ideales para aplicaciones con cargas bajas a moderadas. Los rodamientos de rodillos son los mejores para aplicaciones que manejan cargas excepcionalmente altas.
Velocidad y Rotación Los rodamientos de anillo de giro
deslizante operan a un máximo de 200 rotaciones por minuto (RPM), mientras que un sistema de rodadura puede entregar hasta 500 RPM. Claramente esta es una gran diferencia, pero para la mayoría de las aplicaciones, un anillo giratorio deslizante puede manejar fácilmente el trabajo. En la rara ocasión en que se requiere un número extremadamente alto de RPM, un rodamiento de rodillos sería la mejor solución. Son la mejor opción para rotaciones rápidas y continuas; mientras que los anillos giratorios deslizantes son ideales para aplicaciones con movimiento inconsistente a velocidades lentas a moderadas o para velocidades rápidas con cargas muy bajas
.
Absorción de vibracionesLos rodamientos de anillo giratorio
deslizantes tienen una excelente capacidad de amortiguación de vibraciones. Cuando se probaron, nuestros cojinetes de anillo de giro PRT superaron a los rodamientos de rodillos en condiciones atmosféricas en 5G. La vibración hizo que las bolas en el rodamiento de rodillos volaran hacia afuera, mientras que el cojinete de giro deslizante absorbió la vibración y permaneció
completamente intacto.
Temperatura
Tanto los cojinetes de rodillos como los cojinetes de anillo giratorio deslizante se pueden utilizar en temperaturas extremas. La diferencia es que los sistemas deslizantes (con los elementos plásticos y anillos inoxidables opcionales) pueden ser utilizados en aplicaciones que alcanzan los 392 grados Fahrenheit y la temperatura máxima que puede soportar un rodamiento de rodillos está determinada por los metales particulares de los que está hecho
.
Precio
Elegir productos que ofrezcan un rendimiento superior es una prioridad, pero el costo también es una consideración importante a la hora de decidir sobre cualquier componente. Los anillos giradores deslizantes ofrecen una calidad superior en comparación con los anillos giradores de estilo giratoria, pero cuestan mucho menos que los rodamientos de rodillos de alta gama, que no son
necesarios para muchas aplicaciones.
ConclusiónLos rodamientos de anillo de giro
deslizante son un reemplazo de bajo costo para los costosos rodamientos de rodillos. No obstante, siempre considero todos los parámetros, como entorno, cargas, velocidades y RPM, antes de recomendar el tipo de rodamiento adecuado para su aplicación
.
Estoy interesado en tus pensamientos sobre los cojinetes deslizantes de anillo de giro frente a otros diseños de rodamientos. Contáctame en tmiller@igus.com.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas