Cambiar idioma :

Este innovador proyecto es el proyecto final de Chamila Perera, licenciada en diseño industrial de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Munich. La mesa multitáctil con combinación de bolígrafo es para profesionales creativos como diseñadores, arquitectos y artistas gráficos que trabajan visualmente y tienen que lidiar con el boceto, la lluvia de ideas, la presentación y el diseño a diario. Para optimizar los procesos en una oficina creativa, se pretende que la mesa sirva como una superficie de trabajo que combine la mesa convencional y el escritorio virtual
.
La idea era crear una mesa de trabajo interactiva para diseñadores que quieren trabajar sin papel, sin muchos dispositivos periféricos y sin la molesta maraña de cables. La idea es mostrar lo que se puede realizar en un futuro próximo. Un concepto para una mesa interactiva " " que no solo empuja las imágenes hacia adelante y hacia atrás, sino que también utiliza su funcionalidad completa dentro del ámbito de las posibilidades
.
La mesa debe ser un dispositivo pensante que sea divertido de usar y que funcione en el entorno creativo de la oficina, combinando muchos de los periféricos superfluos en un solo dispositivo. El objetivo es simplificar el procedimiento operativo y, por último pero no menos importante, apoyar el trabajo sin papel, dando como resultado un modelo 1:1 hecho de madera y acero. El prototipo se llamó Y-Desk.

Y-Desk contiene una superficie vertical y una horizontal. Ambas superficies son multitáctiles, lo que sirve de interfaz entre la superficie de trabajo digital y analógica. El usuario puede silenciarlos si lo desea y usar el escritorio como un mueble normal. La tabla ofrece al grupo de usuarios funciones diarias como escaneo, dibujo y, por último pero no menos importante, herramientas de comunicación como opciones de audio/videoconferencia combinadas en
un solo dispositivo.
Al mismo tiempo, la mesa ofrece opciones de individualización y uso privado. Varios usuarios pueden trabajar activamente en un dispositivo, juntos o de forma independiente. En primer lugar, los procesos cotidianos se simplifican por distancias cortas a pie, pero la mesa también inspira al usuario en el proceso creativo.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas