Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
En una época marcada por la contaminación del aire y la inminente congestión del tráfico en las grandes ciudades, los medios de transporte alternativos son más importantes que nunca. Las bicicletas de carga han contribuido a transformar el tráfico: en 2018 se vendieron 39.200 bicicletas eléctricas de carga, según la Asociación Alemana de la Industria de las Dos Ruedas (ZIV), lo que supone un crecimiento del 80% respecto al año anterior.
La empresa Chike, de Colonia, está especializada en bicicletas eléctricas de carga. Esta start-up ha ganado varios premios, entre ellos el Eurobike Gold Award, uno de los más prestigiosos del sector de la bicicleta. Además, chike también obtiene muy buenas puntuaciones en las pruebas comparativas de las revistas de ciclismo, y es la ganadora de la principal prueba de bicicletas de carga de larga duración de BIKE BILD.
¿Qué tiene de especial su producto?: la bicicleta de carga es compacta, ligera y ágil. El cuadro basculante montado sobre muelles garantiza que el ciclista pueda inclinarse en las curvas como en una bicicleta normal.