Cambiar idioma :

Dondequiera que el metal se mueva sobre el metal,
¿Cómo funciona?
Un

$3,12.12 USD cuesta 1
1,560 horas mantenimiento 2
180.08kg CO2equivalente 3
utiliza tecnología de rodamientos igus autolubricantes en


$96.91 USD cuesta 1
13 horas mantenimiento 2
1.4kg CO2equivalente 3
utiliza un inserto de desgaste autolubricante en el acoplamiento de bolas KS80, lo que hace que la

$58.24 USD cuesta 1
13 horas mantenimiento 2
3.8kg CO2equivalente 3
Al usar

$1,220.19 USD cuesta 1
73.3 horas mantenimiento 2
79.36kg CO2equivalente 3
El fabricante de maquinaria de construcción


$97.62 USD cuesta 1
14.7 horas mantenimiento 2
6.3kg CO2equivalente 3
se especializa en la fabricación de equipos agrícolas para el cultivo del suelo, siembra y protección de cultivos y

Ahorro anual de costos debido al uso de cojinetes lisos de plástico por máquina/sistema
Ahorro de tiempo anual debido al uso de cojinetes lisos de plástico por máquina/sistema
Ahorro anual de CO

Ampliación de 200 veces de polímeros base con fibras y lubricantes sólidos de un rodamiento de plástico iglide
Los cojinetes lisos iglide contienen
También ayudan a
Gracias al efecto autolubricante, elminimiza.La relubricación regular no es necesaria debido a los lubricantes sólidos incorporados y

Un estudio independiente encargado por igus cuantifica los
Como parte del estudio

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas