En la planta de envasado para perfiles, alrededor de 50 rodamientos poliméricos tribo-optimizados prueban su resistencia en las más variadas posiciones. Se trata de cojinetes de brida y cojinetes de bloque de almohada para movimientos pivotantes y giratorios, así como varios cojinetes de extremo de varilla que absorben la tracción y la presión. Alrededor de 50 cojinetes esféricos de la serie tipo igubal® están montados en cada unidad de envasado. Además, también se utilizan los cojinetes lisos iglide® autolubricantes
.
" Cuando usamos rodamientos de polímero por primera vez en un sistema hace seis años, teníamos serias dudas sobre si podían soportar la acumulación extrema de suciedad, " mira atrás Hans Bernreuther, CEO de PRO-BEST Profilsysteme GmbH en Rödelsee-Fröhstockheim. " Como prueba lo incorporamos en una unidad de producción y simultáneamente buscamos una aplicación adecuada para probarlos en operación continua. " Ambos tipos de rodamientos se utilizaron en igual medida en la nueva construcción de una máquina de enclavamiento. Después de tres años, el escepticismo inicial fue superado por las experiencias positivas. " Hemos decidido utilizar básicamente cojinetes de plástico completamente para las máquinas de enclavamiento. Mientras tanto, tenemos dos máquinas en operación y la tercera está en marcha. Hoy en día, los rodamientos de polímero son de uso exclusivo en todos los puntos de rodamiento, dice el CEO de ", Hans Bernreuther
.