Cuidando los Cables

9 pasos para especificar un sistema de soporte de cables

Portacables preenganado con cables y conectores

¿Qué es un transportador de cable?

Viajes cortos no admitidos

Tipos de instalación


Aquí hay una guía paso a paso para especificar un portador de cable:

  1. Reunir datos: El primer paso para elegir un transportador de cable es reunir todos los datos técnicos necesarios antes de contactar a un proveedor de portacables. Esto incluye la longitud del recorrido, qué cables o mangueras se instalarán, el tamaño de los cables y mangueras y cuánto pesan, cualquier factor ambiental como escombros, calor o productos químicos, y velocidad y aceleración
Radio de curvatura
Paquetes de cables y mangueras
  • Núcleo de alivio de tensión: El centro de un cable debe llenarse con un centro central original para proteger la estructura del núcleo del cable superior y evitar que los conductores caigan hacia el centro
  • Aislamiento del núcleo: Los materiales aislantes deben ser resistentes a la fricción entre sí dentro del cable. El aislamiento también debe proteger los cables trenzados del conductor. Se debe utilizar PVC o TPE de alta calidad
  • Diseño de escudo: Los escudos trenzados de alta calidad protegen los cables de la interferencia electromagnética y un ángulo de trenzado optimizado aumenta la estabilidad torsional. Cada cable chainflex® tiene un blindaje con una cobertura óptica del 90%, lo que produce un blindaje más efectivo
Longitud del portacables:
  1. Utilice la siguiente fórmula para determinar la longitud necesaria del portacables:
  2. S = Distancia máxima de recorrido de la máquina
    K = Longitud de curva
    L K = Longitud de la portadora
    R = Radio de flexión -
    M = Desviación del punto central
    L K = S/2 + K Utilice esta fórmula si el extremo fijo es algo que no sea el centro de recorrido
    L K = S/2 + clavim +
  3. K
  • Primero, determine la fuerza de aceleración. La fuerza de aceleración es la fuerza requerida para mantener el portacables en movimiento una vez que ha comenzado.
  • Fuerza de aceleración (lb) = Peso total lb (portador y relleno) x Aceleración pies/seg 2
  • Luego determine la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es la fuerza requerida para que el portacables se mueva y supere la inercia
  • .
  • Fuerza de Empuje (lb) = Peso Total x COF
  • Una vez determinados esos números, calcule la fuerza de la aplicación mediante:
  • Fuerza de
  • Aceleración + Fuerza de Empuje = Fuerza Requerida
  • La fuerza requerida debe ser menor que la fuerza máxima para el portador seleccionado. Los fabricantes de portacables generalmente no publican el límite máximo de fuerza para sus productos, pero los técnicos de igus® calcularán la fuerza requerida para su aplicación y seleccionarán el tamaño de soporte adecuado para cumplir con este requisito
  • separadores interiores o estantesaseguran la alineación adecuada de los cables dentro del portador y evitan la fricción, enredos y sacacorchos. Estos están disponibles tanto en implementaciones verticales como horizontales.
  • Casi siempre se requierensoportes de montaje para fijar el sistema de soporte a la máquina misma. Los soportes de plástico o acero hechos de una sola pieza son para transportadores más pequeños. Otros tienen bujes de aluminio en el soporte para evitar daños al apretar los pernos. Estos pueden pivote para aplicaciones estándar o bloquearse en su lugar para aplicaciones de deslizamiento vertical o lateral. Los
  • candeles guía están disponibles para aplicaciones de largo recorrido
  • Los rodillos se pueden usar incluso para aplicaciones
  • de viajes más largos. Lasbarras transversales extensoras permiten el uso de conductos
  • de gran tamaño.Alivio de tensión El alivio de tensión es otro accesorio común diseñado para mantener los cables en posición en ambos extremos del portador. A veces, el alivio de tensión solo en el extremo móvil es suficiente, dependiendo de la aplicación, y las mangueras hidráulicas u otras mangueras de fluido solo deben aliviarse
  • de tensión en el extremo móvil. El alivio de tensión puede consistir en rieles de perfil, abrazaderas, envolturas de amarre y placas de envoltura de amarre. El alivio de tensión inadecuado, o la falta de, es una causa común de falla de cables y mangueras. Las abrazaderas de alivio de tensión sujetan el cable en el eje neutro del portador. Esto evita que los cables sean tirados contra el radio interior del portador o empujados contra el radio exterior del portador donde puede dañarse o incurrir en desgaste. Si bien puede parecer un punto insignificante, el alivio de tensión a menudo puede hacer, o romper, el éxito de una aplicación.

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente