<br/>4 razones para usar bujes de plástico respetuosos con el medio ambiente
Casquillo de plástico iglide'® N54 respetuoso con el medio ambiente
  1. casquillos de plástico no requieren lubricación, lo que mantiene el medio ambiente más limpio. **Se estima que anualmente se consumen mil millones de galones de lubricantes industriales en Estados Unidos y alrededor del 40 por ciento de ellos se libera al medio ambiente. Debido a los continuos avances en la tecnología de buje de plástico optimizada tribológicamente, igus® es capaz de suministrar alternativas de buje de metal más acordes con las consideraciones ambientales para un número creciente de aplicaciones. A diferencia de los rodamientos de metal o bronce que requieren una lubricación desordenada, todos los casquillos de plástico iglide® utilizan lubricantes sólidos incrustados dentro de millones de pequeñas cámaras que no se pueden presionar. Esto significa que los casquillos no requieren ningún aceite ni grasa y por lo tanto no se liberan contaminantes al
Casquillos de plástico respetuosos con el medio ambiente
  1. **Los bujes de plástico son extremadamente ligeros, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible y la salida de dióxido de carbono. **Los lubricantes sólidos contenidos en los casquillos de plástico iglide® no son el único beneficio ecológicamente valioso. Estos rodamientos ligeros también pueden ayudar a reducir el consumo de combustible y la salida de dióxido de carbono en aplicaciones como equipos al aire libre, automóviles y aeronaves. El peso reducido conduce a masas más bajas y posteriormente menor consumo de energía.
  2. **Los rodamientos de plástico no requieren baños de galvanización perjudiciales para el medio ambiente. **La alta resistencia química de los casquillos de plástico es otro aspecto ecológico positivo. Los metales a menudo tienen que ser recubiertos utilizando un baño de galvanización de zinc de alta energía y poco respetuoso con el medio ambiente para lograr este efecto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente