Cambiar idioma :


Separación adecuada de cables en un portacables
La ventaja clave de un portacables es que los cables de bus y motor, neumáticos, eléctricos e hidráulicos pueden guiarse de manera segura en un solo sistema. Sin embargo, organizar correctamente cada cable y manguera dentro de su portacables elegido de acuerdo con los requisitos de espaciado recomendados es vital si desea prolongar la vida útil de su sistema
.
Aunque nos gustaría tener la oportunidad de recomendar el diseño de separación óptimo para sus cables o mangueras (llámenos en cualquier momento al 1 800-521-2747 o envíe un correo electrónico a techupdates@igus.com), ya que el cliente sigue siendo usted quien toma la decisión final.
Por ello, quería explicar con más detalle las reglas esenciales de distribución a tener en cuenta a la hora de organizar sus paquetes de cables y mangueras.
También puede encontrarlos en la página 1.28-1.29 del catálogo de la cadena energética.

Diámetro exterior máximo del cable o manguera
¿Por qué utilizar la separación interior en primer lugar?
La separación interior es crucial para extender la vida útil de los cables y mangueras en su aplicación
.
Los cables y mangueras con diferentes diámetros y materiales de revestimiento exterior deben colocarse por separado utilizando separadores modulares. También se debe mantener un espacio mínimo entre cables, mangueras y el portacables. (El diámetro exterior máximo que damos para cada serie de cables corresponde directamente a esto; pregúntenos si no está seguro).
Además, cuanto más rápido y con más frecuencia se mueve un portacables de un lado a otro, más importante es el posicionamiento exacto de los cables y mangueras en su interior.
Ameter tantos cables como sea posible en un portacables simplemente no funcionará. Los cables pueden deformarse permanentemente (sacacorchos) o enredarse entre sí. Si los cables con diferentes materiales de revestimiento exterior, por ejemplo PVC y PUR, se colocan uno al lado del otro, entonces estos pueden desgastarse unos contra otros y quedar “pegados” entre sí. Todos estos escenarios pueden conducir a fallas prematuras.

Reglas de distribución de cable en un portacables
Dos
reglas esenciales Hay dos reglas clave de distribución que siempre deben seguirse, para que los cables y mangueras puedan moverse libremente en todo momento sin que se ejerza fuerza de tracción en el radio del portacables:
Regla 1: D1 + D2 > 1.2 x hi
Si D1 + D2 > 1.2 x altura interna de la cadena, no es necesaria ninguna separación entre los dos cables/mangueras. Dos cables o mangueras nunca deben dejarse desguiados uno encima del otro ni permitir que se enreden.
Regla 2: d1 + d2 ≤ 1.2 x hi
Si d1 + d2 ≤ 1.2 x altura interior de cadena, se debe utilizar un separador vertical o un estante horizontal para reducir la altura interior, evitando así el enredo de d1 y d2.
Otras directrices para la distribución:
1. El peso acumulado de los cables y mangueras debe distribuirse uniformemente en todo el ancho de la
cadena. 2. No se deben instalar más de dos cables o mangueras uno encima del
otro. 3. Los cables y mangueras siempre deben ser aliviados de tensión en el extremo móvil y, siempre que sea posible, en ambos extremos. La excepción es que las mangueras hidráulicas solo
deben aliviarse de tensión en el extremo móvil. 4. Para aplicaciones de alta velocidad y ciclos altos, no se deben colocar cables o mangueras
uno encima de otro sin separación horizontal. Nota: Los valores estándar para esto son: velocidad de desplazamiento superior a 1.64 pies/s y ciclos superiores a 10,000 p.a. igus® separación interior ofrece una solución segura para esta situación.Hay, por supuesto, excepciones a cada regla, que es cuando entran nuestros especialistas técnicos. Pueden ayudarle a garantizar que su sistema funcione correctamente, con la vida útil máxima para su aplicación.
La herramienta Configurador de cadenade energía
El programa Configurador de cadena de energía le permite construir rápidamente a medida un portacables en línea con cualquiera de los cables y separadores internos que ofrecemos de stock.
A continuación, puede generar archivos CAD y una lista de piezas, o enviarnos una solicitud de cotización directamente.
Los separadores interiores, estantes, cables y mangueras se pueden instalar virtualmente con solo unos pocos clics y se puede configurar un sistema completo de cadena de energía en solo minutos.
El configurador de portacables está diseñado para ser lo más sencillo posible. Un dispositivo de control integrado prohíbe que las partes componentes sean arrastradas al eslabón de la cadena en cualquier lugar donde no funcionen, por ejemplo. Esto evita la posibilidad de error.
Una guía paso a paso para usar el Configurador está disponible en línea haciendo clic aquí. Nuestro equipo técnico está siempre a su disposición para optimizar la configuración que genere, en caso de requerirse.
¿Y si simplemente no tengo tiempo?
El configurador es solo una herramienta que igus® ofrece para ayudarle a que sea más fácil trabajar con nuestros productos. No obstante, sabemos que su tiempo es valioso.
Por ello me gustaría exhortarle a recordar que igus® ofrece consulta gratuita (1 800-521-2747 o sales@igus.com) de 8:00 AM EST a 5:00 PM PST, de lunes a viernes.
Enlaces Útiles

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas