Cambiar idioma :
Los
sistemas de guía lineal DryLin® T pueden soportar altas cargas estáticas debido a sus grandes superficies. La carga máxima en la dirección y es mayor que en la dirección z, ya que la superficie del rodamiento se duplica en la dirección y. Con una baja tasa de inercia, altas aceleraciones y a corto plazo, son posibles velocidades extremas de hasta 49 pies/s
.

Para el correcto cálculo del sistema de guía lineal DryLin® T, se debe determinar si las fuerzas que surten efecto están dentro de los límites permisibles y si estas sobrecargan el elemento de deslizamiento donde se producen las fuerzas más altas
.
El cálculo de la fuerza motriz necesaria y la velocidad máxima permitida es importante; cada combinación de montaje requiere una fórmula diferente para el cálculo. Los factores concernientes a los choques y fuerzas de aceleración no se incluyen en el cálculo, por lo tanto, se debe monitorear la carga máxima y la carga permisible
.

Designación de direcciones de carga

Seleccione la opción de instalación:

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas