Cambiar idioma :

Con smart DryLin®, el mantenimiento predictivo es una realidad. La guía lineal inteligente monitoriza de forma autónoma su uso. Si isense DL.W (módulo sensor inteligente) reconoce que es probable que se produzca una falla debido al desgaste, se informa automáticamente al operador. La disponibilidad de la máquina aumenta mientras que los costos de mantenimiento disminuyen.
Para el kit de construcción más grande del mundo para guías lineales con componentes de plástico deslizantes, ya existen numerosas configuraciones para calcular la vida útil. Los datos para el cálculo provienen del laboratorio de pruebas igus®. En un área de más de 29,000 pies cuadrados, cada año se realizan aproximadamente 15,000 pruebas con rodamientos. Los resultados se incorporan a la base de datos igus®, formando así la base para el cálculo de la vida útil y la mejora continua de los productos. Con sus nuevos plásticos inteligentes, igus® ahora está dando los siguientes pasos para una protección aún mayor contra fallas repentinas e inesperadas.
Reducción de costos gracias a:
Mantenimiento predecible
Prevención de tiempos de parada no planificados
Disponibilidad óptima de la máquina



Entrega a
partir de junio
Más información:

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas