Cambiar idioma :
Los
trasplantadores de cepillota son herramientas indispensables para viveros de árboles y para negocios de jardinería y paisajismo. Trasplantan suavemente árboles de cualquier tamaño. Los cilindros hidráulicos se utilizan para empujar lentamente, pero con una fuerza inmensa, las espadas hacia el suelo, cortando limpiamente las raíces. Los cojinetes lisos de polímero libres de mantenimiento demuestran su resistencia en todas las áreas que implican movimientos giratorios y giratorios. No requieren mantenimiento, funcionan en condiciones de funcionamiento en seco y son particularmente insensibles al polvo y
a la suciedad.

Las palas se empujan lentamente hacia el suelo. Los cojinetes lisos de polímero son capaces de lidiar con la suciedad, la humedad, etc.
" Cuando un vivero de árboles trasplanta hasta 1,000 árboles cada día, siempre está involucrado un trasplantador de bola de raíz. El equipo debe ser robusto y confiable “, explica Roland Schlesag, director general de Optimal-Vertrieb Opitz GmbH, una empresa familiar con 15 empleados. " Nuestros trasplantadores compactos de cepellón están en uso en todo el mundo. “Llevamos fabricando estos en nuestras instalaciones de Thalmässing durante casi 40 años. De A, como en Azerbaiyán, a Z, como en Zambia, nos aseguramos de que los árboles ya no sean trasplantados tediosamente con mano de obra que requiere mucho tiempo, sino por maquinaria. " Nuestras máquinas son extremadamente robustas ", afirma el Gerente General. " Durante muchos años, esto ha sido asegurado por cojinetes lisos de polímero libres de mantenimiento. Estos se utilizan en las guías de pala hidráulicas, diversas bisagras y cerraduras y también en el enlace entre el brazo primario y pivote. Esto nos permite garantizar bajos gastos de mantenimiento e intervalos de servicio más largos a nuestros clientes.
"
Desde hace casi diez años, la empresa de ingeniería agrícola confía en iglide® G300 de igus® GmbH, Colonia. El rodamiento polivalente es particularmente resistente a las influencias externas. Más de 650 dimensiones están disponibles en stock. " Y hacemos pleno uso de este espectro ", afirma el ingeniero mecánico, Reiner Irsigler. " Casi no hay dimensión que no utilicemos en nuestra amplia gama de modelos. Además, la relación precio/rendimiento también es el punto, lo que por supuesto tiene sentido económico.
"

El hoyo de trasplante también se cavó utilizando el trasplantador de bola de raíz.
Ingeniería y movilidad
Dieter Opitz, el fundador de la compañía, marcó un hito para la industria del jardín y el paisajismo al desarrollar y producir tecnología moderna para fines de trasplante. Las máquinas se desarrollaron en los años sesenta y generaron un enorme ahorro de mano de obra. En la actualidad, los viveros de árboles y los negocios de paisajismo no podrían operar sin estas máquinas. Raíces limpiamente cortadas, árboles conformes a formas de cepillos, trabajo suave en hileras y transporte confiable: los trasplantadores de árboles aseguran operaciones suaves y que ahorran tiempo en una
relación costo/beneficio muy favorable.

Las raíces se cortan limpiamente cuando el trasplantador de bola de raíz cava el árbol.
Además de la funcionalidad, la fiabilidad y la flexibilidad se encuentran entre las características cruciales que se tienen en cuenta durante la fase de diseño técnico. Se trata de máquinas particularmente compactas que pueden montarse en una variedad de equipos de acarreo dependiendo de la necesidad, y pueden ser mantenidas con un mínimo de esfuerzo. Incluso es posible un equipo de propósito especial totalmente personalizado.
Hoy en día, una solución adecuada está disponible para cualquier árbol. La gama de productos comprende doce trasplantadores de árboles. Pueden cavar pelotas de raíz que varían en diámetro de 36 cm a 2.50 m con una profundidad de bola de raíz de 30 cm a 1.50 m Las campañas de trasplante generalmente están programadas para la primavera y el otoño. " Cuando termina la temporada, la máquina normalmente se limpia con un chorro de vapor y en el mejor de los casos se almacena en una sala ", afirma Roland Schlesag. " Dado que los rodamientos lisos son autolubricantes, los puntos problemáticos no incurrirán en daños de almacenamiento debido a las buenas propiedades de funcionamiento en seco. Contamos con materiales cromados duros para los pernos. Creemos que este es el emparejamiento ideal que garantiza una ingeniería de máquinas robustas.
“

La humedad y el suelo no influyen de ningún tipo en la funcionalidad de los componentes individuales de la maquinaria.
Las áreas donde las espadas entran en el suelo también están sujetas a cualquier carga abrasiva imaginable. La humedad y un amplio espectro de temperaturas son temas que tampoco pueden ser ignorados. " La campaña de trasplante de árboles que se llevó a cabo en el invierno de 2011/2012 en el Schlosspark de Stuttgart como parte de la construcción de la nueva estación ferroviaria estuvo sujeta a un cronograma muy ajustado. Además, las temperaturas estaban en una helada profunda”, recuerda Roland Schlesag un episodio real. " Ninguna de las máquinas que utilizamos experimentó averías de ningún tipo. “Además, los cojinetes tribo-optimizados son capaces de manejar cualquier carga de borde sin dificultad, por ejemplo, cuando las
espadas impactan rocas.

Rodamientos lisos de polímero en las diversas bisagras, cerraduras y cilindros hidráulicos del trasplantador de bola de raíz.
No más producción interna
" En el pasado, fabricamos laboriosamente los rodamientos requeridos internamente a partir de latón rojo, lo que naturalmente impactó el espacio de instalación ", recuerda Reiner Irsigler. " Por un lado, los espesores de pared de 2 mm simplemente no eran posibles. También necesitábamos constantemente producir antes de lo previsto, lo que económicamente no era factible a largo plazo. Hoy en día, solo toma una llamada telefónica y los componentes requeridos están disponibles en el sitio dentro de un día hábil. " Esto nos permite evitar los pezones de grasa en los puntos problemáticos de la máquina, así como el costoso almacenamiento de componentes producidos internamente. " Los casquillos iglide® se envían directamente desde el almacén. Están maduros, probados y cumplen con nuestros altos requerimientos perfil ", confirma el Gerente General.

De izquierda a derecha: Uwe Sund (igus® GmbH), Roland Schlesag (Director General en Optimal-Vertrieb Opitz GmbH), Dirk Lanuschni (igus® GmbH), Reiner Irsigler (Ingeniero Mecánico en Optimal-Vertrieb Opitz GmbH).
El transplantador de bola de raíz utiliza cojinetes lisos estándar cilíndricos optimizados para tribo hechos de materiales iglide® G300 en una gran cantidad de dimensiones disponibles. Estos simplemente se ordenan desde el catálogo. El espectro de aplicación es siempre el mismo en todas las máquinas, lo que permite a la empresa de ingeniería agrícola confiar en soluciones estándar. " Simplemente funciona ", comenta Dirk Lanuschni, el asesor de ventas responsable de igus®. " El material iglide® G300 se conoce como un todouso. Comprende un amplio espectro de posibles aplicaciones y se caracteriza por una alta resistencia al desgaste y bajos valores de fricción.
“

Representación 3D de la caja guía: una serie de aplicaciones para rodamientos lisos de polímero.
Esto también incluye otro detalle de ingeniería que juega un papel importante y subraya la versatilidad de los cojinetes lisos de polímero: " En algún momento la carga de un solo lado provocará el desgaste de un buje de latón rojo, lo que impacta en las tolerancias. La holgura continúa aumentando hasta que falla un perno. A pesar de que solíamos usar pernos endurecidos, por ejemplo en las bisagras, todavía fallaban ", recuerda el ingeniero mecánico. " Las fallas de Bolt ahora son cosa del pasado. El material plástico más blando cede elásticamente, lo que evita por completo el daño de muesca que es el punto de partida para una falla. "
Aplicaciones de servicio pesado para rodamientos lisos iglide® G300
En esta aplicación, los cojinetes lisos iglide® G300 optimizados para tribo demuestran su versatilidad en las condiciones más adversas. A pesar de todas las adversidades, demuestran su larga vida útil principalmente en los cilindros hidráulicos de las palas, cuando estos son empujados lentamente hacia el suelo. " Brindamos ingeniería para profesionales. Nuestro objetivo es producir calidad hecho en Alemania para nuestro cliente en todo el mundo ", Roland Schlesag confirma en conclusión. " Y los cojinetes lisos libres de mantenimiento y de funcionamiento en seco tienen un papel importante que desempeñar en esto. "

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas