Cambiar idioma :

Los últimos productos de rodamientos de anillo de rodadura iglide® PRT amplían la línea PRT existente con nuevas opciones para diseños compactos, posicionamiento definido, integración de accionamiento directo, instalación flexible y uso sostenible de materiales.
Estos nuevos productos ayudan a los ingenieros a agregar movimiento rotatorio sin grasa y de bajo mantenimiento a espacios reducidos, ensamblajes ajustables y diseños de máquinas personalizados. Explore los últimos desarrollos a continuación y encuentre los detalles técnicos adecuados para su aplicación.
Tecnología alta, costo reducido con los cojinetes de anillo de rodadura iglide® PRT.

El kit de reemplazo de tuerca de ranura PRT-07 facilita la integración de los rodamientos de anillo de rodadura iglide® PRT-07 en diseños de máquinas personalizados. Las tuercas de ranura se pueden instalar directamente en la ranura correspondiente del anillo y posicionarlas según sea necesario antes de la fijación.
Esto brinda a los ingenieros más flexibilidad durante la instalación, especialmente cuando el diseño de montaje necesita adaptarse a un marco, placa o conjunto específico.

El rodamiento de anillo de rodadura PRT-07-300 incluye una ranura premecanizada para una fijación flexible con tuercas de ranura. Esto permite que el rodamiento se integre en diferentes diseños y se reposicione o adapte si la aplicación cambia.
Es una opción sólida para ensamblajes que necesitan un rodamiento de anillo de rodadura más grande con más flexibilidad de montaje incorporada en el diseño.

El PRT-01 con dispositivo de bloqueo integrado ayuda a asegurar el anillo en posiciones de rotación definidas. El perno de bloqueo integrado fija el rodamiento del anillo de rodadura en incrementos de 90° y puede proporcionar una fuerza de sujeción de hasta 700 N.
Debido a que la función de bloqueo está integrada en el rodamiento, no se necesitan elementos de sujeción o fijación separados. Esto ayuda a reducir los componentes agregados, simplificar el ensamblaje y facilitar la integración del producto en los diseños de máquinas.

El PRT-04 con piñón integrado combina un cojinete de anillo de rodadura y una interfaz de accionamiento en una unidad compacta. El accionamiento directo por cadena utiliza el dimensionamiento estándar de la cadena de rodillos, lo que ayuda a reducir el número de componentes añadidos y simplificar el montaje.
El enmuesado de cadena de rodillos 06B-1 hace que este producto sea más fácil de integrar en diseños rotativos accionados existentes, especialmente donde la instalación compacta y la actuación directa son importantes.
Utilice el configurador PRT para comparar rápidamente los rodamientos de anillo de rodadura iglide® PRT según su aplicación y obtener un punto de partida más claro para la selección. La herramienta también proporciona estimaciones de vida útil, lo que le ayuda a elegir un rodamiento que se ajuste a sus necesidades de desempeño y presupuesto, a la vez que acelera el proceso de diseño.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas