Cómo seleccionar el radio de curvatura de un portacables

Uno de los factores más cruciales es elegir el radio de curvatura correcto para el portacables.

radio de curvatura del portacables
Radio de curvatura de un portacables

Reglas generales para seleccionar el radio de curvatura

  • No exceda el radio de curvatura mínimo sugerido por el fabricante; sin embargo, usar el radio de curvatura más grande posible es óptimo.
  • Si no conoce el radio de curvatura mínimo recomendado de los cables en el paquete de llenado, siga estas pautas de NFPA 79 2007: “Los cables con propiedades flexibles sujetos a movimiento deberán ser soportados de tal manera que no haya tensión mecánica en los puntos de conexión ni flexión brusca. Cuando esto se logre mediante el uso de un lazo, deberá proporcionar al cable un radio de flexión de al menos 10 veces el diámetro del cable”.

El radio de flexión del portacables depende del cable o manguera con el diámetro más grande.

radio de curvatura de los portacables
radio de curvatura de los portacables
  • Cuanto mayor sea el radio de curvatura, menos tensión se pondrá en los cables y mangueras, lo que garantizará una vida útil más larga.
  • Tenga en cuenta que el radio de flexión mínimo se basa en parte en un rango de temperatura para flexión. Se necesita una consideración especial cuando el ambiente alcanza o excede la temperatura nominal para el cable. Esto es especialmente cierto para aplicaciones de baja temperatura que utilizan cables termoplásticos, que tienden a endurecer cuando se exponen al frío. Los cables rígidos pueden elevar el radio del portacables y provocar fallas mecánicas. La mejor práctica es usar un cable con una cubierta de PUR o TPE con clasificación de baja temperatura y/o consultar al fabricante para obtener recomendaciones sobre el radio de curvatura


Comuníquese con un experto en portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente