Cambiar idioma :

Durante años el lema igus® ha sido " plásticos para una vida más larga® ". Con esto nos referimos a la producción de productos plásticos innovadores que reducen los trabajos de mantenimiento, logran mejoras técnicas, a la vez que reducen costos y aumentan la vida útil, todo entregado de manera inmediata desde stock.
6 de 550 ejemplos prácticos

Riku Ylipelkonen, Barcos de calidad
En contraste con los rodamientos de metal y bronce, los cojinetes igus® no se corroen debido a su estructura polimérica de alto rendimiento y son por esta razón la opción ideal para
la aplicación submarina.
Sigue leyendo
Gerhard Gräbel, FAUN Viatec GmbH
Si los rodamientos metálicos, por ejemplo, no se lubrican regularmente, se desgastan muy rápidamente. Esto limita no solo el tiempo de trabajo diario, sino que viene con un costo. Y los lubricantes también contaminan el medio ambiente.

Jürgen Steinmer, Krones AG
Los resultados no fueron satisfactorios. O los rodillos se desgastaban aún más rápido, o el eje giratorio lo hacía. Fue solo cuando decidimos trabajar con igus® que poco a poco llegamos a una solución al problema.

Componentes de la línea de tensión
Los ciclistas de montaña a menudo esperan que sus ruedas hagan frente a mucha suciedad. En esta aplicación, los rodamientos de bolas metálicos y los casquillos DU han sido reemplazados por cojinetes de brida iglide® más ligeros.

Roland Michel, Gitec GmbH

Jürgen Riedel, Fella-werke GmbH
Apoyar las clavijas es una de las tareas del complejo sistema de control y es la función más importante de la máquina. Si se produce algún daño aquí, el rastrillo giratorio deja de funcionar. Y eso no debe suceder durante el tiempo de cosecha bajo ninguna circunstancia.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas