Cambiar idioma :

rodamientos de bolas de plástico xiros® no requieren lubricación externa, son resistentes a la corrosión (cuando se usan con bolas de vidrio o plástico) y funcionan silenciosamente, lo que los convierte en una alternativa rentable a los rodamientos de bolas de acero. Compuestos por una mezcla de tribopolímero, los componentes totalmente plásticos son livianos, resistentes a los productos químicos y no magnéticos y se pueden usar de manera segura en entornos médicos o de procesamiento de alimentos. Mientras que el material plástico xiros® consiste en una mezcla de plásticos base, lubricantes sólidos, fibras y filamentos, las bolas suelen estar hechas de vidrio, plástico o acero inoxidable. Todos los rodamientos también se prueban rigurosamente en nuestro laboratorio de pruebas de última generación. Utilice la calculadora de vida útil xiros® para determinar rápidamente un rodamiento de bolas adecuado para su aplicación y luego calcular su vida útil esperada. ¿Tiene un diseño único o necesita un rodamiento de bolas personalizado en una forma, material o cantidad específica? Haga clic aquí para solicitar un diseño personalizado con la capacidad de cargar un archivo CAD y describir los requisitos únicos de su aplicación. ¿Por quéelegir los rodamientos de bolas de plástico xiros? Conoce más sobre el diseño único y las ventajas.
Además de las piezas a continuación, también tenemos rodamientos de bolas de anillo giratorio, rodillos transportadores aéreos &
más!
R
: xiros® es un nombre comercial de igus® y es el nombre que le damos a nuestra línea de productos de rodamientos de bolas de polímero. Históricamente, igus era conocido por los cojinetes deslizantes en lugar de las bolas rodantes que se encuentran dentro de un rodamiento de bolas, pero después de muchos años de desarrollo y pruebas de materiales, se lanzó el grupo de productos xiros. Actualmente ofrecemos rodamientos de bolas radiales de ranura profunda, rodamientos axiales de bolas, transferencias de bolas, anillos giradores &, así como rodillos de etiquetado y guía
.
R
: Los rodamientos xiros® son ofrecidos por igus® y seleccionados por nuestros clientes con el fin de resolver problemas de aplicación de una manera que brinde una vida más larga sobre rodamientos lisos o soluciones metálicas, a la vez que a menudo son rentables. Los xiros, al estar hechos de carreras de polímero y bolas de acero inoxidable, vidrio o polímero, no requieren lubricación adicional. Muchas de nuestras aplicaciones exitosas se encuentran en las industrias de alimentos y envases, automotriz y médica. Contamos con versiones para resistencia química, cumplimiento de la FDA, alta temperatura, ESD, bajo el agua, e incluso no magnético con el uso
de bolas de vidrio.
R: Los rodamientos xiros® se prueban continuamente en nuestro laboratorio en nuestra sede mundial en Alemania. Aplicamos múltiples cargas, velocidades y secuencias para determinar la esperanza de vida de los productos para una variedad de tamaños y utilizamos estos datos para construir nuestro sistema experto en línea. El sistema experto le permite aproximar la vida útil del producto en función de los detalles de la aplicación proporcionados.
R: xiros® se compone de varios componentes. Si solo nos enfocamos en los rodamientos de bolas radiales de ranura profunda, están hechos de una carrera interior moldeada, una carrera exterior moldeada y una jaula moldeada. Luego ensamblamos con una bola de acero inoxidable, vidrio o polímero dependiendo de la aplicación. El diseño del conjunto es para que podamos unir los conjuntos de rodamientos y no puedan desmontarse en la aplicación. Todo el moldeado y montaje ocurre en nuestra fábrica en Colonia, Alemania. Podemos hacer soluciones personalizadas en grandes volúmenes usando este mismo método, y para soluciones de menor cantidad, podemos maquinar usando nuestro material de stock de barras de plástico
.
R: Muchos de nuestros materiales xiros® están aprobados por la FDA, por ejemplo, nuestros materiales B180 y A500 combinados con bolas de acero inoxidable 316.
R: Todos los cojinetes xiros® proporcionan una alta resistencia al desgaste, pero cada material y diseño ofrecerá una vida útil única. Utilice la calculadora de vida útil para obtener más información, o comuníquese con igus para discutir más sobre su aplicación
.
A: El aspecto más singular del grupo de productos son los materiales utilizados para crearlos. Los materiales especiales permiten que los rodamientos de bolas se utilicen en aplicaciones especiales donde otras soluciones fallan prematuramente. Los materiales son completamente libres de mantenimiento, no requieren lubricación externa, son más ligeros, y en muchos casos, pueden ofrecer un ahorro de costos
.
A: Puede utilizar el experto xiros para rodillos guía. Esto requiere algunas entradas simples como diámetros y longitudes, junto con carga y velocidad. El sistema le dará una lista de piezas adecuadas dada la información proporcionada.
A: Podemos suministrar ejes en todos los materiales, desde aluminio hasta acero inoxidable. Los ejes se pueden suministrar como una longitud estándar, o mecanizados para adaptarse a roscas/llaves adicionales, etc. ¡Consulte nuestras páginas de productos de ejes lineales drylin
!
R: Sí, podemos - necesitaríamos discutir la aplicación en detalle con usted, observando las velocidades y cargas generales para determinar si se puede producir un rodillo más largo. La deflexión también será algo importante a considerar aquí
.
R: Debido al proceso de fabricación, se aplican reglas diferentes a la medición así como a la instalación en comparación con los rodamientos de bolas de metal o cerámica. El anillo exterior de los rodamientos de bolas de polímero tiene una forma cónica. Esto simplifica la instalación en una carcasa adecuada (primero con el lado estrecho). Después de un ajuste a presión en una carcasa mecanizada a una tolerancia H7, la holgura del rodamiento se reduce. Por lo tanto, los rodamientos de bolas deben medirse en todo el ancho; comenzando en un ángulo de 90 desde el punto de inyección.
R: La norma DIN 625 especifica las dimensiones para los rodamientos de bolas radiales de ranura profunda de una sola fila. Es el estándar más conocido en el sector de los rodamientos.
A: Depende del rodamiento, pero cuando se producen los siguientes problemas, es necesario cambiar los rodamientos:
R: Los cojinetes xiros se utilizan en muchas industrias y aplicaciones. Algunos ejemplos incluyen rayos X y dispositivos médicos (no magnéticos y aprobados por la FDA), estufas de pellets (propiedades de alta temperatura), limpiadores de piscinas (resistentes a la corrosión y baja absorción de humedad) y etiquetadoras (baja fricción y peso ligero)
.

Servicio al Cliente:
Teléfono:  De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo:  24 horas